Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Câblage des potentiomètres de réglage sur un relais temporisé RE7MV

Pour utiliser un relais RE7MV avec des potentiomètres de réglage de la temporisation, il est nécesssaire :

  • pour le réglage du temps (tr) en phase Repos (contact 15/16 fermé), => câbler la résistance totale du potentiomètre entre Z1 et Z2.
    Le curseur du potentiomètre est aussi à raccorder sur Z2.
  • pour le Réglage du temps (ta) en phase Travail (contact 15/18 fermé) => cabler la résistance totale du potentiomètre entre Z2 et Z3.
    Le curseur du potentiomètre est aussi à raccorder sur Z2.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?