Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le câblage du potentiomètre sur un relais temporisé de référence RE7TM, RE7TP, RE7MA, RE7RA, RE7RM, RE7PP, RE7PM, RE7ML ou RE7MY ?


Dans le cas d'utilisation de relais RE7TM, RE7TP, RE7MA, RE7RA, RE7RM, RE7PP, RE7PM, RE7ML ou RE7MY avec des potentiomètres de réglage de la temporisation, il est nécessaire de connecter ces potentiomètres de la façon suivante :
 

  • câbler la résistance totale du potentiomètre entre Z1 et Z2.
    • câbler le curseur du potentiomètre sur Z2.
 

Image
 

Les potentiomètres à utiliser pour les relais de type RE7 doivent avoir une résistance ohmique linéaire de 47 Kohms.
Ils ne sont pas commercialisés par Schneider.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?