Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A quelles applications le variateur ATV61 est-il dédié ?


Le variateur Altivar 61 est un convertisseur de fréquences pour moteurs asynchrones triphasés de 0,75 kW à 800 kW.
Il est dédié aux applications les plus courantes de la gestion des fluides dans les bâtiments industriels et les bâtiments du tertiaire (HVAC: Heating Ventilation Air Conditioning) :

  • ventilation,
  • climatisation,
  • pompage.


NE PAS UTILISER l' ATV61 pour les applications à couple contant
(ex. :Levage / Manutention / Emballage / Machine à Bois, à textile, /...)


L’Altivar 61 permet de réduire les coûts d’exploitation des bâtiments en optimisant la consommation d’énergie tout en améliorant le confort de l’utilisateur.

Des options complètes et nombreuses permettent son adaptation et son intégration dans les installations électriques, les automatismes complexes et les systèmes de gestion des bâtiments.

Une variante permet d’utiliser le variateur Altivar 61 pour des applications utilisant des moteurs moyenne tension.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?