Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment redémarrer l'ATV21 de façon automatique suite à coupure secteur ?

Pour redémarrer automatiquement un moteur suite à une coupure de l'alimentation électrique, il est nécessaire que :

  • le paramètre F301 soit positionné à 3 (valeur réglage usine). F301 = 3
    Cette valeur autorise le démarrage en reprise à la volée du moteur s'il y a un ordre de marche continu vers le variateur (commande 2 fils).
  • L'ordre de marche continu vers le variateur peut être assuré par le pontage entre la borne F et la borne P24. ( réglage usine ).

Le réglage usine est réalisé par le paramètre Typ à positionner à la valeur 3. Typ = 3.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?