Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'équivalence du volet de condamnation ZB2MZ13 ?

La référence ZB2MZ13 correspondant à un volet de condamnation n’est plus commercialisée depuis 2008 car il s'agit de l'ancienne gamme boutonnerie XB2.

Il faut remplacer l’ensemble bouton tournant et volet de condamnation par des produit de la nouvelle gamme 9001K.

Exemple :

  • La référence d'un bouton tournant diamètre 30, 2 positions fixes, 2 blocs contacts OF est 9001KS11BH2 
  • La référence du volet oburateur à commander en plus est 9001K7
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?