Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la linéarite et précision de la sortie analogique AO sur un ATV28 ?

Les caractéristiques de la sorte sortie analogique A0 d'un ATV28 sont les suivantes :

  • Précision : 6%
  • Résolution : 8 bits
  • Linéarité : 1%
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?