Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue aux vibrations des variateurs : ATV11, ATV12, ATV21, ATV31, ATV312, ATV61 et ATV71 ?


Ces variateurs Schneider ont été conçus et sont fabriqués pour être implantés en milieu industriel.

Les tests de tenue aux vibrations de ces produits ont été réalisés selon la norme IEC/EN 60068-2-6.

Leur tenue aux vibrations (variateur sans option rail) est  :

  • 1,5mm crête à crête de 3 à 13Hz
  • 1gn de 13 à 150Hz

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?