Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de faire fonctionner l'ATV68 en marche degradée lors d'une chute de tension réseau ?

Oui, il est possible de faire fonctionner l'ATV68 en marche dégradée si les conditions suivantes sont respectées :

  • Le contrôle est alimenté avec une source externe en 24V continu
  • La tension chute en dessous de la plage garantie (seuil de déclenchement du défaut)
  • Le défaut sous tension est désactivé (Paramètre E3.08 affecté à 0)

Attention : Le variateur va alimenter le moteur en mode dégradé (réduction de la vitesse, limitation du courant ...) jusqu'à l'apparition d'un autre défaut.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?