Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le temps de réponse de l'entrée PWR sur variateur Lexium15 ?

L'entrée de sécurité active la fonction  "PWR" ou  "Power Removal" des variateurs Brushless Lexium 15.
Cette fonction interdit tout redémarrage intempestif du moteur.

Le temps de réaction du variateur mesuré entre l'instant où cette entrée est activée et l'instant où le variateur ne délivre plus aucun couple est différent selon les références de variateurs :

  • LXM15Lxxxx                                           =>  Temps de réponse: 1,5 ms
  • LXM15MDxxN4, LXM15HCxxN4X     =>  Temps de réponse: 20 ms.

RAPPEL sur le fonctionnement de l'entrée PWR

Hors anomalie

En phase de production, il est nécessaire que la borne PWR soit au potentiel de la borne +24

Si anomalie

Si existence d'anomalie mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes, la borne PWR ne doit plus être au potentiel de la borne +24.
Une architecture de sécurité redondante interne au variateur et contrôlée en permanence par une fonction de diagnostic stoppe alors toute alimentation du moteur et interdit tout redémarrage

Réglementation

Cette borne PWR et la fonction sécurité qu'elle est chargée de mettre en oeuvre est conforme aux normes :

  • sécurité machine EN954-1 catégorie 3
  • sécurité fonctionnelle IEC/EN61508-1SIL2.
  • (sera conforme) future norme internationale relative à la sécurité des machines (IEC62061).

A ce titre, elle peut être intégrée dans une fonction sécurité de catégorie 3 (EN954-1) ou SIL2 (IEC/EN61508-1SIL2) à la condition que  le schéma de raccordement associé au variateur et à la fonction de sécurité soit conforme; le non respect des préconisations relatives à sa mise en oeuvre ne garantit pas la capacité SIL de la fonction Power removal (probabilité moyenne de défaillance dangereuse non détectée par heure comprise entre 10-6 et 10-7)

Catégorie 1 ou SIL1

Si la machine à sécuriser doit être conforme à la catégorie 1 (EN954-1) ou SIL1 ( IEC/EN61508) : l'entrée Power removal peut ne pas être utilisé et donc peut être pontée, il sera nécessaire d'utiliser un contacteur ou un interrupteur entre le variateur et le moteur.

Catégorie 3 ou SIL2

Si la machine à sécuriser doit être conforme à la catégorie 3 (EN954-1) ou SIL2 ( IEC/EN61508), il sera nécessaire d'utiliser la fonction sécurité Power Removal" du variateur en association avec des modules de sécurité Preventa qui surveille des circuits d'arrêts d'urgence.

Les modules de sécurité Préventa les plus communément utilisés sont de type XPSAV ou  XPSATE.

Les catalogues proposent des schémas conformes aux normes et utilisant ces modules,  sinon consulter Chorus.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?