Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de décomposer les interrupteurs à pédale double XPEMxxD en 2 interrupteurs à pédale simple XPEMxx ?


Toutes les références des pédales doubles peuvent être composées à partir de celles des pédales simples, en les associant à un capot de protection.

Elles se composent de la référence des interrupteurs à pédales sans capot de protection.


Attention : Il est nécessaire d'utiliser les références associées à un dispositif précis (verrouillage au repos ou pas) mais aussi de couleur identique.



Exemple :


Décomposition de la référence XPEM6210D correspondant à l'association de la référence XPEM211 (2 crans - 20+F) placée en position gauche et de la référence XPEM110 (1 cran - 1 O+F) placée en position droite.

Ces 2 interrupteurs à pédale sont protégés contre les manoeuvres intempestives par un capot de protection métallique double XPEZ9xx

  • XPEZ921 correspond à un capot de protection double bleu pour interrupteur à pédale métallique XPEM,
  • XPEZ931 correspond à un capot de protection double orange pour interrupteur à pédale métallique XPER.


L'usage de ce produit est particulièrement recommandé pour des applications presse nécessitant une descente de l'outil en vitesse rapide et lente (2 crans à gauche) et une remontée de l'outil (1 cran à droite)

Pour mieux comprendre le fonctionnement de la pédale double XPEM6210D, consulter le lien suivant : Fonctionnement XPEM6210D

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?