Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue de nos têtes XB4 ou XB5 au brouillard salin ?

Les performances anti-corrosion d'un traitement de surface des têtes collerette métal et plastique XB4 et XB5 se vérifient par des essais suivant les normes ISO 9227, NF 41-002, DIN 50021 et ASTM B117

Ces normes spécifient le test du brouillard salin qui consiste à vaporiser une solution d'eau et de sel (NaCL) sur les pièces jusqu'à voir apparaitre les premières traces de corrosion (rouille blanche ) ou l'apparition de rouille rouge.

Les résultats sont les suivants :

  • XB4, tête collerette métal (traitement de surface Nickel) => Tenue B2 (attaque superficielle).
  • XB5, tête collerette plastique =>  Tenue B5 (légère  décoloration). traitement TH d'origine - protection IP65 et IP66 avec rajout capuchons transparent : ZBPA / ZBP0 / ZBP0A.

Pour les têtes à clé protégées par un dépôt électrolytique de zinc Nickel, les essais au brouillard salin réalisés conformément à l' IEC 68-2-11 montre l'apparition d'un dépôt de rouille blanche après 160 h et l'apparition d'un dépôt de la rouille rouge après  1500 h.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?