Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment choisir les dispositifs de crantage pour les combinateurs de la gamme XKM?

Pour un combinateur XKM les pièces de rechange proposées sont les suivantes:

Ensembles de rappel à zéro :

  • non marqué pour potentiomètre XKMA9209
  • marqué 5 crans XKMA9205;
  • marqué 6 crans XKMA9206.

Puis pour les ensembles de marquage à positions maintenues:

  • marqué 5 crans XKMA9305; avec secteurs à 5 crans, crantage renforcé
  • marqué 6 crans XKMA9306; avec secteurs à 6 crans, crantage renforcé
  • marqué 5 crans XKMA9303; avec secteurs à 5 crans, crantage normal
  • marqué 6 crans XKMA9304; avec secteurs à 6 crans, crantage normal.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?