Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi envisager une redondance d'alimentations ?

Dans le cas d'applications exigeant une forte disponibilité, les conséquences d’une panne d’alimentation peuvent être très importantes : perte de production dans l'industrie, problème de sécurité dans le cas d'infrastructure ( exemple : éclairage de tunnels).

La mise en parallèle d’alimentations (redondance) s’impose alors comme solution pour assurer la continuité de service car la probabilité de panne simultanée de 2 alimentations est très faible.

La référence du module redondance est ABL8RED24400.

Cette redondance doit être assurée par un module lui-même très robuste et qui en améliore le fonctionnement :

 

Image

Le fonctionnement de l'ensemble n'est pas garanti lorsque des alimentations autres que les ABL8RPx24xx0 ou ABL8WPS24x00 sont utilisées.

L'alimentation sera choisie en fonction du courant nominal à fournir

La mise en parallèle directe d’alimentations (sans module de redondance) présente les inconvénients suivants :

  • Si une des sorties des deux alimentations est en court-circuit, aucune tension ne sera délivrée à l’automatisme.
  • L’arrêt d’une des deux alimentations n’est pas signalée, si la deuxième alimentation tombe en panne, aucune tension ne sera délivrée.

Les avantages du module de redondance sont :

  • Une séparation galvanique des deux alimentations.
  • Une signalisation locale par DEL et à distance par un contact de sortie dès la première panne, permettant ainsi l’intervention du personnel de maintenance tout en continuant la fourniture de la tension de contrôle 24V.
  • Une fiabilité 5 fois plus élevée que les alimentations (MTBF)

Nota : Les primaires des alimentations peuvent être connectés en parallèle sur le même réseau mais aussi être connectés sur 2 réseaux différents ( par exemple sur réseau secouru ).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?