Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi privilégier une solution de sauvegarde de données alimentés par une batterie ?

Associés à une des alimentations universelles de référence ABL8RPx24xx0 ou ABL8WPS24x00, les packs batteries permettent de limiter les conséquences d'importantes coupures de tension du réseau d'alimentation par leur capacité à fournir une énergie suffisante de l'ordre de :

  • 40A sur 9 mn
  • 1A sur 2h

Cette solution est complémentaire à celle constitué par le module tampon ABL8BUF24400 capable de fournir une énergie de 40A pendant 100 ms ou 1A pendant 2s

Image


Les packs batterie sont composés de :

  • modules de contrôle de batteries ABL8BBUxxx 
  • modules batteries ABL8BPKxxx .

Modules batteries

Les batterie sont montées dans un boîtier métallique, d’un bornier de raccordement et de fusibles de protection.

En plus de l’alimentation universelle, les packs batterie doivent être associés selon le courant maximum à délivrer avec un des 2 modules de contrôle ( 20A ou 40A )

Modules contrôle

Ils assurent :

  • Le contrôle et la charge de la batterie.
  • La commutation entre alimentation et batterie dans le cas d’absence de tension réseau.
  • La surveillance du niveau de charge et du vieillissement de la batterie.
  • Le contrôle du temps de sauvegarde.

Le principal inconvénient reste la durée de vie de la batterie et la nécessité de la recharger périodiquement lorsqu’elle n’est pas connectée au module de contrôle en fonctionnement. Néanmoins, le diagnostic avancé permet de prévenir tout problème en exploitation.

Le fonctionnement de l'ensemble n'est pas garanti lorsque des alimentations autres que les ABL8RPx24xx0 ou ABL8WPS24x00 sont utilisées.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?