Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi n'y a t-il qu'une fréquence occultée possible sur un variateur ATV28 ?

Il n' y a pas de fréquences occultées sur l'ATV28.

L'ATV28 était un variateur de vitesse économique pour application faible puissance.
La solution en cas de besoin était alors d'utiliser un ATV58 qui disposait de 3 fréquences occultées.

Actuellement le variateur ATV31 de performance et calibre comparable ceux du variateur ATV28 possède deux fréquences occultées : JPF et JF2.  

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?