Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser et câbler la sortie logique LO1 de l'ATS01 ?


La sortie LO1 est une sortie logique à collecteur ouvert NPN.
 

L'alimentation de cette sortie doit être assurée par une alimentation extérieure 24VDC - 6V mini - 30Vmaxi - courant maxi 200 mA.

Câblage

  • connecter la borne +24V DC de alimentation extérieure à la charge (exemple : relais embrochable ou contacteur auxiliaire )
  • connecter la deuxième borne de la charge sur la borne LO1 de l'ATS,
  • connecter la borne COM de l'ATS  au 0V DC de l'alimentation extérieure.

Précaution

Si la charge est inductive mettre une diode de roue libre sur la charge.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?