Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réaliser la fonction test de démarrage" sur une barrière XUSLA surveillée par un module configurable XPSMP?


Le fonctionnement en mode test : l’utilisation de cette fonction n’est pas obligatoire ni indispensable car la barrière XUSLx est autocontrôlée en permanence (sécurité de type 4).

La fonction test peut être toutefois déclenchée à tout moment pour effectuer un contrôle de la barrière mais également de toute la chaîne de sécurité de la machine. Il se produit alors :

  • allumage du voyant rouge (test) de l'émetteur,
  • ouverture des sorties de sécurité de la barrière XUSLx (OSSD) et allumage du voyant rouge sur le récepteur.

La barrière est livrée fonction test inhibée (bornes 5-6 shuntées).

Cette fonction n'est pas initialisée par le module XPSMPxx (comme dans l'ancien produit GLAx ou GLCx) mais par les deux actions suivantes :

  • la coupure du faisceau de la barrière immatérielle par la main de l'opérateur ou par le bâton de test juste après la remise sous tension du module preventa XPSMP,
  • par un bouton spécifique test barrière, lequel peut être  gérée ou non par l'API de la machine.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?