Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire fonctionner un ATV11 avec l'afficheur intégré


Le variateur de vitesse ATV11 a été commercialisé jusqu'en 2010, il est maintenant remplacé par le variateur ATV12.

Il s'agit de variateurs économiques pour entraînement de moteur de faible puissance (0,18 de 2,2 kW), alimentation monophasé ou triphasé mais seulement jusqu'à 230V.

Précision importante

Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment => Menu FUN => FCS= InI.

Cette fiche considère que :
  • les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton)
  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
  • le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur,
  • le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).
     
1) Variateur standard

Le variateur ATV11 standard ne peut pas être piloté avec l'afficheur intégré, seulement avec son bornier.
 
2) Variateur gamme A et E237

Les variateurs ATV11xxA et ATV11xxE237 peuvent être pilotés par l'afficheur intégré, il est nécessaire de procéder de la manière suivante :

 
Configurer : Menu Fun => tCC = LOC, 
                       =>  LSr = LOC.

 Piloter en marche / arrêt avec les touches RUN et STOP et la consigne via le potentiomètre.

 

 

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?