Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le rayon de courbure d'un cable ASI ?


Les références des câbles ASI commercialisés par Schneider sont les suivantes :

 


 


Il est donc à noter que ces câbles existent en version TPE  "Tenue aux huiles et vapeur d'Essence" , il suffit d'ajouter la lettre H en fin de référence.

Ces câbles de référence  XZCBxxxH ont un comportement à la courbure plus performant que celui des câbles standard.

Le rayon de courbure du câble caoutchouc plat de référence XZCBxxxx :
 

  • dans le sens de la largeur 15 mm,
  • dans le sens de l'épaisseur 0 mm.

Le rayon de courbure du câble TPE de référence XZCBxxxxH :
 

  • dans le sens de la largeur 20 mm,
  • dans le sens de l'épaisseur 60 mm.

Information supplémentaire

Le câble ASi type TPE de référence XZCBxxxxxH résiste à 300 000 torsions 
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?