Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'intérêt de la procédure d'optimisation ou d'autoréglage (tun) des variateurs ATV21 et ATV212 ?


Cette opération n'est pas indispensable mais elle est fortement conseillée, elle permet, entre autre, d'optimiser les courants (les réduire), ce qui évite les échauffements et permet des économies d'énergie.

Pratiquement, il s'agit d'aller lire les informations de la plaque signalétique moteur et de les copier dans le variateur, puis de lancer le Tun ou autoréglage.

A la différence de la procédure utilisée par les variateurs  ATV12-ATV312-ATV32-ATV61-ATV71, l'autoréglage est configuré par la paramètre F400, mais n'est réalisé effectivement qu'à la première commande de démarrage (F ponté).

Les variateurs ATV212 et ATV21 sont conçus pour les process de type ventilateur ou pompe centrifuge. En ce cas, pas de nécessité d'autoréglage.


Menu AUF            => uL = Fréquence nominale plaquée moteur,
                           => uLu = Tension nominale plaquée moteur,
 
Menu F …            => F415 = Intensité nominale plaquée moteur, 
                           => F417 = Vitesse nominale plaquée moteur, 
                           => F400= 2.


L'autoréglage est réalisé à la première commande de démarrage (F ponté), il dure 3 sec. Pendant le processus d'autoréglage le variateur affiche Atn1, s'il réussit : 0, s'il échoue : Etn1.
S'il échoue, régler manuellement F401, F402, F418, F419.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?