Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire fonctionner l'ATV21 seulement avec le terminal ou l'afficheur , sans pontage sur le bornier

Précision importante

Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
                                    TYP = 3
Cette fiche considère que :
  • les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton).
  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues
  • le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur
  • le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence)
Pour faire tourner le moteur sans pontage, seulement avec le terminal ou l'afficheur
D'abord configurer :
·         Menu F...=> F732 = 0 activation de la touche LOC/REM
Puis actionner touches :
·         LOC/REM jusqu'à ce qu'elle soit allumée
·         MARCHE et ARRET pour démarrer et arrêter le moteur
·         HAUT ou BAS pour régler la vitesse. Si appui sur la touche ENT, alors cette consigne est mémorisée

Paramétrer Menu AUF => Fr = 0 (sens avant ) ou =1 ( sens arrière)
Pour le sens de marche, modifier le paramètre Fr : 0 marche et 1 arrière
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?