Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer un redémarrage automatique et une reprise à la volée sur les variateurs ATV21 ou ATV212 ?

 


Le variateur ATV212 est le successeur de l'ATV21. Ces deux variateurs de vitesses ont quelques différences néanmoins, ils restent très semblables et notamment au niveau de la configuration d'un redémarrage automatique ou d'une reprise à la volée.

 

Configurer un redémarrage automatique

Il est nécessaire de paramétrer F303 à N :
Menu  F…. => F303 = N avec N = Nombre de tentatives de redémarrage.
 
 
A chaque tentative, le variateur teste la présence d'un défaut de type : coupure réseau momentané, surintensité, surtension, surcharge et surchauffe,

- si le défaut est toujours présent => attente nouvelle tentative,

- si le défaut a disparu => redémarrage.

 
Les défauts concernés par le redémarrage automatique (fonction F303) sont les suivants :
Fd1, OC1, OL1, OC2, OL2, OC3, OP1, OC1P, OP2, OC2P, OP3, OC3P, SOUt, OH, OH2.
 
La différence entre les fonctions 10-11 et 36-37 est :
 
=> fonction 10-11 : le relais de défaut ne changera pas d'état lorsque le produit est en mode redémarrage automatique (rtry) suite à un défaut.
 
=> fonction 36-37 : le relais de défaut changera d état pendant le redémarrage automatique (rtry) suite à un défaut.

Dès que le paramètre F303 est différent de 0, la reprise à la volée est effective sans avoir besoin de programmer le paramètre suivant qui concerne la reprise à la volée.


Configurer une reprise à la volée

 
Ne pas utiliser en cas d'alimentation de plusieurs moteurs en parallèle.

Si la fonction F303 de redémarrage automatique a été programmée (>0), cette fonction de reprise à la volée est programmée d'office, sinon il est nécessaire  de paramétrer F301 à la valeur 1 :
Menu  F….   => F301 = 1.

 

Précision importante : retour aux réglages usine


Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine '',
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
                                    TYP = 3
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?