Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment commander des numéros de clé non standards en XB2 ?


Il n'est plus possible de commander de la boutonnerie XB2 sauf celle existant sur les boites à boutons.

Il est par contre possible de commander en pièce de rechange les clés aux profils les plus utilisés pour les boutons à clés XB2.

Les références des clés pour les commutateurs de référence ZB2B, ZA2B, (RONIS) sont les suivantes :  

N° 455
ZBG455
N° 421E
ZBG421E
N° 458A
ZBG458A
N° 520E
ZBG520E
N° 3131A
ZBG3131A

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?