Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer une marche arrière sur un ATV21 et un ATV212 ?


Précision importante

Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
                                    TYP = 3

Cette fiche considère que :
  • les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),
  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
  • le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur,
  • le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).

Dans l'exemple de configuration de Avant - Arrière qui suit , l'activation de la borne F génère la marche Avant , l'activation de la borne R génère la marche Arrière.

Pour la marche avant :
  • positionner l'interrupteur SW4 pour l'ATV21 et l'interrupteur SW102 pour l'ATV212 sur la position Source,
  • paramétrer UL (limite haute de fréquence) à la vitesse de consigne souhaitée (pour cet exemple 40 Hz) : Menu AUF => UL = 40, 
  • Ponter les bornes PP et VIA, l'entrée analogique VIA est forcée à la valeur de 10V, la valeur de consigne sera alors celle du paramètre UL : limite haute de fréquence : ici 40 Hz 
  • Ponter la borne F à la borne P24.
Dès que F est à la polarité, le variateur démarre et atteint la consigne vitesse de 40 Hz.

Pour la marche arrière :
  • paramétrer F112 à 3 : F…. => F112 = 3 (Affecte R à la marche arrière),
  • paramétrer F311 à 0 : F….  => F311 = 0 (permet la marche avant et marche arrière),
  • Ponter les bornes PP et VIA,
  • ponter la borne R à la borne P24.

Dès que R est à la polarité, le variateur démarre immédiatement en marche arrière et atteint la consigne vitesse de 40 Hz .

Protection thermique du moteur
Régler la protection thermique du variateur pour protéger le moteur. Sur la plaque signalétique moteur, mémoriser l'intensité nominale et la reporter sur le paramètre Ith du variateur
                            Menu AUF => tHR = I nom moteur
 
Optimisation ou autoréglage ou Tun de l'ensemble variateur / moteur 
         
A la différence des ATV11-ATV12-ATV31-ATV312-ATV61-ATV71, l'autoréglage est configuré par F400, mais n'est réalisé effectivement qu'à la première commande de démarrage (F ponté).

Menu AUF => uL = Fréquence nominale plaquée moteur, 
                   => uLu = Tension nominale plaquée moteur.
 
Menu F …  => F415 = Intensité nominale plaquée moteur,
                    => F417 = Vitesse nominale plaquée moteur,
                    => F400= 2.

L'autoréglage est réalisé à la première commande de démarrage (F ponté), il dure 3 sec. Pendant le processus d'autoréglage le variateur affiche Atn1, s'il réussit : 0, s'il échoue : Etn1 . S'il échoue, régler manuellement F401, F402, F418, F419.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?