Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser des vitesses présélectionnées sur un ATV21


La gamme de variateur ATV21 remplacée depuis 2012 par le variateur ATV212 était dédiée à toutes les applications de ventilation et de pompage existant dans les bâtiments tertiaires et commerciaux, ainsi la ventilation, le traitement d'air, les pompes à chaleur, etc.

Il est conçu pour générer et optimiser un couple fonction du carré de la vitesse typique de ces applications. 
 
La fiche jointe à ce dossier garantit  la mise en service rapide des vitesses présélectionnées du variateur de vitesse ATV21.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?