Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer les vitesses présélectionnées sur un ATV11 ?


Le variateur de vitesse ATV11 a été commercialisé jusqu'en 2010, il est maintenant remplacé par le variateur ATV12.

Il s'agit de variateurs économiques pour entrainement de moteur de faible puissance (0,18 de 2,2 kW), alimentation monophasé ou triphasé mais seulement jusqu'à 230V.

Cette fiche garantit l'utilisation de vitesses présélectionnées du variateur de vitesse ATV11.

A partir des réglages usine et  de quelques straps ( ou pontages) il est possible de mettre en oeuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?