Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le principe de fonctionnement d'un détecteur ferreux/ non ferreux sélectif XS1 avec des matériaux ?

Différence entre produit à détecter Ferreux et produit à détecter non ferreux

  • Produits ferreux :  tous aciers
  • Produits non ferreux  : tout métal sauf acier ( laiton, cuivre , etc...)
    Attention non ferreux ne veut pas dire tout matériaux ( bois, plastique,...)
Différences entre détecteurs de matériau ferreux et détecteur de matériau non ferreux
Il existe des capteurs pouvant détecter :

Préférentiellement des matériaux métalliques ferreux (acier, fer)
Les distances de détection de ces produits sont variables suivant les matériaux métalliques à détecter : maximum pour les ferreux et conditionnée par un coefficient Km typique de chaque métal ( valeur de 0 à 1: Km =1 pour acier ) 
Ce coefficient minore la portée de détection du détecteur. Exemple si Km = 1 pour la fonte, il n'est n'est plus que de 0,25 pour le cuivre
Il s'agit du détecteur inductif classique

A la fois des matériaux métalliques ferreux (acier, fer) et non ferreux (laiton, aluminium, cuivre, etc.)
La distance de détection de ces détecteurs est la même que ce soit du ferreux ou du non ferreux. le coefficient Km est tjrs à la valeur 1
Ils sont appelés détecteur Ferreux / Non Ferreux.
Les références Schneider sont : XS1M18KPM40x , XS1M30KPM40x détecteurs respectivement de diamètre 18 et 30 et XS7C40KPM40
De façon sélective, soit des matériaux ferreux , soit des matériaux non ferreux
Les références Schneider sont : XS1M18PAS40x insensible aux matériaux ferreux,  XS1M18PAS20x insenssibles aux matériaux non ferreux
Ils sont appelés détecteur Ferreux / Non Ferreux sélectifs.
Différence des principes de détection  
Pour les deux détecteurs, un oscillateur LC crée un signal électromagnétique.
La différence  de principe de détection pour les deux types de détecteurs  réside dans :
  • l'atténuation de l'amplitude des oscillations pour les ferreux, elle est importante pour les matériaux ferreux et peu importantes pour les matériaux non ferreux
  • la variation  en fréquence des oscillations  pour les ferreux / non ferreux sélectifs ou non. Pour un fonctionnement en fréquence élevée (de l'ordre du MHz), les deux types de matériaux (ferreux et non ferreux) ont la même incidence sur la variation en fréquence des oscillations.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?