Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les avantages de la carte Controller Inside VW3A3501 de l'ATV71 ?

La carte Controller Inside VW3A3501 de l'ATV71 bénéficie de toutes les fonctions offertes par le terminal graphique (Image des entrées/sorties). Elle peut afficher les paramètres de l'utilisateur en clair, les défauts de l'application, les alarmes...

De plus la carte permet d'adapter le variateur de vitesse aux applications spécifiques par l'intégration des fonctions d'automatisme

L'atelier logiciel PS1131 pour PC permet la programmation et la mise au point de nouvelles applications de façon rapide et évolutive

L'ATV71... peut-être équipé d'une seule carte Controller Inside et d'une carte de communication ou d'extension entrées/sorties. Des échanges de données entre les deux cartes sont possibles en toute transparence.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?