Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les avantages de la communication de l'ATV71 par rapport à l'ATV58?

La convivialité et le diagnostic:

L'ATV71 intègre de nombreuses fonctions de diagnostic telles que les voyants de fonctionnement de la communication, des compteurs d'erreurs. De plus, il est possible de visualiser les mots de commande et de consigne envoyés par tous les canaux et de visualiser les canaux pris en compte par le variateur.

La performance:

Le Com.scanner apporte beaucoup de fléxibilité dans les échanges comparé à l'ATV58. Il permet également, sur Modbus, de mutiplier par 8 les performances d'échanges comparé à un ATV58.

Le mode I/O augmente également la flexibilité et offre un éventail très large de solutions.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?