Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe -il un diffuseur qui permet d'augmenter la surface de diffusion de la lumière dans toute la verrine des balises et colonnes lumineuses XVB et XVD?

Oui, ce diffuseur de lumière référence XVBZ18 composé de deux demi-cylindres est à placer dans la verrine (élément lumineux) afin de créer un nouveau prisme de lumière.

L'ensemble offre une lumière plus diffuse qui permet une augmentation du confort visuel. Il peut aussi être utilisé avec les éléments lumineux à DEL clignotantes.

Attention ! le diffuseur XVBZ18 ne peut pas se monter sur :

  • les lampes à incandescence à cause de la chaleur dégagée
  • les tubes à décharge "flash" ( XVBC6,XVBC8 et XVDC6)
  • les différentes balises (XVBL, XVDL3 et XVDL4)
  • est incompatible avec toute la gamme des colonnes et balises XVP et XVE

Les produits compatibles sur lesquels on peut monter le diffuseur sont : 

  • élément lumineux XVB à DEL intégré
  • balise XVB à DEL intégré
  • colonne de signalisation XVD à DEL pré-cablée
  • XVB et XVD  lampe DEL à culot BA15d

Le produit pour lesquels le diffuseur est pré-monté en standard est :

  • éléments lumineux à DEL intégré de référence XVBC2BxD avec x comme couleur de verrine

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?