Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

"Pourquoi 2 offres de communicationbus de terrain" sur le même connecteur RJ45 des variateurs de gamme ATV61, ATV71?"

Les variateurs ATV61 et ATV71 proposent une solution de communication à bas coût.

Sur le même connecteur RJ45 situé à côté du bornier, les deux protocoles MODBUS RTU et CANOPEN cohabitent.

Pour séparer de façon pratique les deux bus via des RJ45, utiliser le boitier VW3CANTAP2.
La connexion Modbus se fait sur S3 (prise du bas) et les connexions Can par les connecteurs S1 et S2 (prises du haut).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?