Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La carte Controller Inside VW3A3501 permet-elle de remplacer un automate programmable ?

Non, la carte CONTROLLER INSIDE réferencée VW3A5301 est destinée à compléter des fonctions du variateur, et non à assurer la commande de l'installation.

Avantage à déporter ces fonctions par l'intermédiaire de la carte controle inside : le temps de réponse est plus court, les performances en sont donc améliorées.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?