Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le variateur ATV71 peut-il commander des moteurs synchrones?

Les applications de positionnement sans retour position (boucle ouverte) peuvent être traitées par les variateurs ATV71.
Ce variateur permet une précision de vitesse importante. Cette précision est typique de l'industrie textile.

Réglages variateur

Menu 1.4 CONTROLE MOTEUR => Type cde moteur = Mot. sync.
Compléter ensuite toujours dans le menu 1.4 CONTROLE MOTEUR les paramètres moteurs :

  • Courant nom.sync.
  • Vitesse nom.sync.
  • etc.

Les applications de positionnement en boucle fermée sont réalisées avec nos gammes de moto-variateurs LEXIUM

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?