Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les diamètres de câble utilisables pour raccorder les interrupteurs à pédale ?

Il est possible d'utiliser deux types de câbles :

  • câbles de diamètre 6mm à 10mm (1)
  • câbles de diamètre 10 mm à 14 mm (2)


Le serre-câble fourni avec le produit est réversible et s'utilise avec ces deux types de câble, il suffit de retourner la partie supérieure du serre-câble.

                (1)                                            (2)
Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?