Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'avantage de la technologie sur semelle pour un variateur ?

Le variateur sur semelle est conçu pour dissiper les calories qu'il produit par un radiateur monté à l'extérieur ou par le bâti de la machine s'il est en fonte ou en aluminium.

Le variateur pourra alors être monté dans un coffret étanche d'indice IP important et pourra par exemple être utilisé en atmosphère poussiéreuse.

La puissance volumique ( Kw/cm3 ), rapport de la puissance fournie par le volume occupé, peut être augmenté de 20 à 35% par rapport à un produit nu; ce qui signifie qu'à variateur identique de puissance identique, le variateur sur semelle peut être installé dans une enveloppe de volume 20 à 35 % moins importante que celle que l'on préconise pour un produit nu.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?