Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Compatibilité entre les cartouches mémoire et les versions de firmware du module ZELIO logic

Les relais programmables ZELIO disposent d'une cartouche mémoire optionnelle de sauvegarde EEPROM.

Il existe deux références :  SR2MEM01 ( ancienne génération)  SR2MEM02 (récente génération). Elles ne sont supportées par les relais programmables SR2Bxxx ou SR3Bxxx que si les firmwares sont compatibles ( SR2MEM01=> Firmware ancien , SR2MEM02 => Firmware récent).

Le tableau ci dessous affine cette compatibilité de la cartouche mémoire avec la version de firmware :

Type de cartouche mémoireVersion de firmware compatible
 SR2MEM01

Langage LD : V2.19 ou inférieur.

Langage FBD : V2.18 ou inférieur.

 SR2MEM02 V3.0.9 ou supérieur.

 

Même si cette compatibilité est assurée, elle ne suffit pas dans tous les cas, exemple : on ne peut transférer un programme écrit en langage LD d'une cartouche SR2MEM01 vers un relais programmable dont le programme a été écrit en FBD

Le tableau ci-dessous affine cette compatibilité de transfert de programme de la cartouche mémoire SR2MEM01 vers le module ZELIO en fonction dun langage utilisé dans l'un et l'autre :

    Langage du firmware du module logique
 LD FBD
Langage du programme de la cartouche mémoire LDCompatible si les versions de la cartouche mémoire et du module logique correspondentLe firmware version LD doit être transféré sur le module logique
 FBDLe firmware version FBD doit être transféré sur le module logique Compatible si les versions de la cartouche mémoire et du module logique correspondent

 

Dans le cas du transfert du programme de la cartouche mémoire SR2MEM02 vers le module ZELIO, la compatibilité est toujours vraie.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?