Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la limite de raccordement en dérivation entre un IHM et un module LTMR option Modbus ?

Les limites de raccordement en dérivation entre un Interface Homme Machine ( IHM ) Schneider et un module de gestion de moteur LTMRxxMxx sont celles définies par les règles standard d'administration d'un réseau Modbus :

  • un maximum de 1000 mètres sans répéteur
  • 31 esclaves maximum.

Ces limites sont identiques pour les deux ports Modbus  gauche ou droite du  LTMRxxMxx.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?