Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien peut-on mettre de capteurs sur les entrées en température T1 et T2 d'un contrôleur de gestion de moteur LTMR?

La surveillance de la température d'un moteur via un contrôleur de gestion de moteur LTMR s'effectue via des sondes PTC (ou NTC) installées sur les enroulements du moteur. Habituellement, les moteurs dispose d'une sonde par enroulement moteur, soit 3 au total, mais il est possible que le moteur dispose d'un nombre moindre de sonde.

Le seuil de résistance maximum admis par le module entre T1 et T2 est de 6500 ohms.
Cette valeur correspond à celle de 3 sondes PTC (ou NTC) mises en série et câblées sur les entrées T1 et T2 du module.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?