Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que le courant maximal pouvant être mesuré par un Tesys T est bien de 810A ?


Tesys T est un ensemble de modules permettant la gestion de moteurs, il assure les fonctions de : 
 

  • protection : contre les surcharges thermiques, contre les déséquilibres et pertes de phase, etc.
  • mesure : courant sur les 3 phases, tension sur les 3 phases, etc..
  • commande des moteurs : localement via des entrées logiques ou à distance via un réseau,
  • pilotage des moteurs : surveillance des moteurs pour lesquels la commande n'est pas gérée par le contrôleur, démarrage de moteurs un sens de marche, etc,
  • statistiques et de diagnostic : statistiques de défaut, statistiques moteur, diagnostic des défauts.

En ce qui concerne la surveillance courant, elle est structurée de la façon suivante :


  • répartie sur 3 calibres : 8A, 27A, 100A générant 3 références différentes : LTMR08xxx, LTMR27xxx, LTMR100xxx,
  • deux gammes d'alimentation  : 24VDC et 110-240VCA symbolisées respectivement par les lettres BD  et FM en fin de référence. Exemple LTMRxxxBD
  • Cinq réseaux possibles symbolisés par les lettres M (Modbus), C (CanOpen), D( DeviceNet) , P (Profibus) et E (Ethernet). Exemple : LTMRxxPxx pour Profibus

Attention les calibres de 8A, 27A et 100A peuvent être démultipliés par l'utilisation de transformateurs de courant externes à utiliser avec la LTMR08xxx et pouvant aller jusqu'à 800A au primaire : références LT6CTx001 avec X = 1,2,4,8 pour 100A, 200A, 400A et 800A au primaire et 1A au secondaire.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?