Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d'installer le module de surveillance TesysT en aval d'un variateur de fréquence ?


Les modules de surveillance  TesysT ne peuvent être utilisés qu'en en amont d'un variateur car la fréquence de fonctionnement de ce module est comprise entre 47 et 63 Hz.

Ils ne peuvent être utilisés en aval d'un variateur car celui-ci peut générer des fréquences de 0 Hz à 500 Hz.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?