Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Technologie et durée de vie des mémoires utilisées dans les contrôleurs de rotation XS9E XS9C

La mémorisation d'un apprentissage pour les contrôleurs de rotation XS9E et XS9C est réalisée par une mémoire de type EEPROM.

Théoriquement, ce type de mémoire peut être effacé et écrit  de l'ordre du million de fois permettant ainsi la mémorisation de 100 000 apprentissages consécutifs de seuils de vitesse pour ces contrôleurs de rotation.

L'apprentissage effectué, le module peut, théoriquement toujours, le mémoriser durant 200 ans !

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?