Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est la distance maximale possible pour un liaison entre un Pc et un Tesys T ?

Pour relier un PC à un module Tesys T, la longueur de câble maximale possible entre les prises RJ45 ou Sub-D9 du PC et la prise RJ45 du module TESYS-T peut être de :

  • 10 m avec le convertisseur standard RS232/RS485fourni dans le kit de raccordement (VW3A8106)
  • 1000 m avec un convertisseur RS232/RS485, XGSZ24, et une alimentation externe, La longueur maximale dépend du système que vous utilisez entre l'ordinateur et le TeSys T.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?