Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Règles de mise en parallèle des détecteurs 5 fils inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU.

Produits concernés
Les produits concernés sont les détecteurs inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU
.

CEM
Les produits XS et XU lorsqu'ils sont mis en parallèle ne génèrent pas de phénomènes électromagnétiques conduits ou rayonnés susceptibles de perturber leur environnement.
Leur tenue aux perturbations électromagnétiques est également conforme à la norme  IEC 947-5-2.

L'association en parallèle de détecteurs 5 fils est possible sans restriction particulière.

Sur ces appareils, les circuits d'alimentation et de sortie sont séparés.
L'isolement galvanique entre détecteur et contact du relais est de 1500 à 2500 V selon les modèles.
La tension maximale selon les modèles est de 250 V AC.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?