Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Règles de mise en parallèle des détecteurs 3 fils inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU.

Produits concernés
Les produits concernés sont les détecteurs inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU
.

CEM
Les produits XS et XU lorsqu'ils sont mis en série ne génèrent pas de phénomènes électromagnétiques conduits ou rayonnés susceptibles de perturber leur environnement.
Leur tenue aux perturbations électromagnétiques est également conforme à la norme  IEC 947-5-2.

L'association en parallèle de détecteurs 3 fils est possible sauf cas particulier de l'utilisation d'une charge selfique (relais) où une diode anti-retour s'avère indispensable.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?