Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Règles de mise en série des détecteurs 5 fils photoélectriques XU.


Produits concernés

Les produits concernés sont les détecteurs photoélectriques XU.

CEM
Les produits XU lorsqu'ils sont mis en série ne génèrent pas de phénomènes électromagnétiques conduits ou rayonnés susceptibles de perturber leur environnement.
Leur tenue aux perturbations électromagnétiques est également conforme à la norme  IEC 947-5-2.

Les contacts électriques des détecteurs 5 fils de type XU peuvent être associés en série sans précaution particulière.

 

Image

Caractéristiques des détecteurs 5 fils

  • en technologie détecteur 5 fils, les circuits d'alimentation et de sortie sont séparés,
  • l'isolement galvanique entre le détecteur et le contact du relais est de 1500 à 2500 V selon les modèles,
  • la tension maximale sur les contacts est de 250 V alternatif.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?