Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comparaison des encombrements entre les anciennes gammes Préventa XPSAM, XPSAL et les nouvelles gammes XPSAK, XPSAF, XPSAC ?

Les nouveaux modules Préventa sont moins encombrants que les anciens, ainsi :

L'ancien module XPSAM de dimension 90mm peut être remplacé soit par un module XPSAK de dimensions 45mm soit par un module XPSAF de dimension 22,5mm.

Par contre, les anciens modules XPSAL et XPSAX peuvent être remplacés par le module XPSAC de dimension identique.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?