Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Communiquer entre un PC et 26 ATV58.protocole Modbus.Ce protocole nous autorise que 18 variateurs.

L'impédance de ligne d'un bus RS485 limite à 18 le nombre d'interlocuteurs Modbus sur un seul bus.

Pour pouvoir piloter, à partir d'un PC et  via Modbus - RS485, plus de 18 variateurs ATV58, il est possible d'utiliser des cartes spécifiques PC s'installant sur bus PCI ou bus PCI Express.

Deux organisations sont possibles :

  • utilisation d'une carte spécifique comportant plusieurs ports RS485.
  • utiliser deux cartes spécifiques comportant un port ou deux ports RS485.

Chacun des ports RS485 pourra gérér 18 interlocuteurs Modbus et d'un point de vue topologique, le PC gérera plus de 18 interlocuteurs....

Attention : Schneider ne commercialise pas ce type de carte.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?