Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment détecter des étiquettes de différentes couleurs sur des bouteilles en verre de différentes tailles ?


Problème :

La bouteille et le contenu sont tous deux incolores, ceci entraîne des problèmes lors d’une détection par un faisceau de lumière, quelque soit son domaine d’émission.

La difficulté consiste à détecter, à des fortes cadence, des étiquettes de différentes couleurs elles-même collées sur des bouteilles très brillantes de différentes tailles.

Solution :

L’utilisation d’un détecteur photoélectrique XUB0BPSNM12 s'avère être une des solutions les plus simples en mise en oeuvre.

Cette détection fonctionne parfaitement jusqu’à 12mm.

Ce type de détecteur permet la détection identique de toutes les étiquettes et médaillons quelque soit la couleur y compris les étiquettes 2 couleurs.

Il est important de donner un angle à la cellule afin de s'affranchir de la réflexion du faisceau sur des bouteilles très réfléchissantes.

Le montage sur bride XSZB118  permettra un positionnement identique même en cas de remplacement du produit.

La référence du détecteur utilisé n'est qu'un exemple de détecteur, le choix de celui-ci devra être réalisé selon les besoins de l'application.



 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?