Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le cycle maximum de marche/arrêt sur les variateurs ATV38 et ATV58 ?

Les variateurs ATV38 et ATV58 ne supportent pas  :

  • la charge/décharge des condensateurs du  bus DC,
  • la sollicitation de la résistance de charge des condensateurs,

plus d'une fois toutes les 30 secondes sous peine d'usure prématurée de ces constituants.

En conséquence, il ne faut pas dépasser cette fréquence maximum de une mise sous tension d'un variateur toute les 30 secondes ( 2 mises sous tension / minute ).

Cette limitation n'affecte que l'alimentation puissance du variateur et non sa commande de marche soit par les entrées bornier de type LI1, soit par l'afficheur intégré, soit par un ordre via les bus ou réseaux ( Modbus, UTW, ...).

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?