Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le détail des joints du kit XVBC082 pour balise lumineuse de type XVB ?


Les joints de la balise lumineuse type XVBC sont groupés sous forme d'un sachet de référence XVBC082.

Il est composé de :

  • cinq joints toriques (étanchéité entre éléments lumineux) : référence DD3424149.
  • un joint plat pour embase ( étanchéité sous embase XVBC21) : référence W90431145,
  • un joint pour socle : référence W90431146,
  • un joint pour pied métallique : référence W90426834,
  • un joint pour le tube : référence W915586060111.
     

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?